已回答假定已回答

ADuC7021上电异常

yaokai 在 2015-3-16 詢問的問題
最後回覆由zhoujx@tju.edu.cn於2015-9-10提供

我在自己设计的电路上使用了ADuC7021,但是我发现在板子上电过程中7021有时(试了20次,有5次)并不能正常启动。

具体表现为:

  • 程序没有运行;
  • 几乎所有I/O管脚(至少是我引出的管脚)输出都为高电平。
    我的ADuC部分的原理图如下

无标题.png

图中+3.3V通过一磁珠连接了一个工控机的电源模块的3.3V输出。

同时我发现:

  • 只有当板子的供电与电源模块一直相连,闭合电源模块上电时才会发生该异常;
  • 若电源模块已上电,通过拔插板子与电源模块的供电线的方式让板子上电则7021不会发生该异常。

我使用示波器观察了板子+3.3V通过电源模块上电时的波形,模块输出从0V上升至3.3V用时约为5ms。在开始上升前约5ms,有若干个-2V~+2V的小抖动,不知是否对板子有影响。

 

还请各位大神帮忙分析问题所在,谢谢大家。

結果