已回答假定已回答

如何开发一个类似SS4H的软件用于音频处理器(可编程)产品?

江湖中已没了哥 在 2015-3-17 詢問的問題
最後回覆由江湖中已没了哥於2018-2-11提供

平台:ADSP21489 ,SS4H


需求:设计一个音频处理器,用户界面类似SS4H可以随便编程,客户可以在软件界面拖动不同输入输出添加不同的效果器,比如均衡器,噪声门,压限器等等,设计好界面后编译(类似SS4H编译算法),用户通过usb或网络或串口下载到ADSP21489中.就是说用户可以设计各种不同的界面满足自己的实际需求

 

问题:因为现在ADSP21489已经提供了boot例程,我在自己的开发板也移植成功,SS4H也可以用usbi在线调节界面上的参数.但是我想实现需求内容的话,还缺少一个电脑界面类似SS4H,ADI是否提供这样的接口,(主要是SS4H生成下载文件过程需要编译后生成dat等文件),帮助我们设计这样的(编译)软件,可以客户自己设计界面呢?             

另外,因为SS4H是adi的产品,如果直接将这款软件给客户使用的话,不方便显示自己公司的logo和其他的一些信息,同时SS4H里面一些其他功能客户用不着,所以不想直接使用SS4H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果